This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:LM4950的输出分压电阻器温升在相同布局下有所不同

Guru**** 2605685 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1452050/lm4950-the-output-voltage-divider-resistor-temperature-rise-of-lm4950-is-different-under-the-same-layout

器件型号:LM4950

工具与软件:

您好!

这是我根据 LM4950设计的原理图和 PCB 布局。

左:

右侧:

SE 模式输入、输入电压 VPP 约为10V、反馈增益为1、但我左右通道的输出电阻温升不同。左侧输出反馈电阻器(R48、R49)的温升约为50度、而右侧输出反馈电阻器(R122、R123)的温升接近80度。 为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到其中一个原理图显示了与 T 和 S 的连接、而另一个原理图显示了与 T 和 R 的连接、这符合预期吗? 这是否与您的观察结果有关?

    如果测试时不将负载连接到放大器、差异是否仍然相同?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是对的、连接 T 和 R 以及 T 和 S 没有问题。如果两个输出均为空载(未连接耳机)、则两侧基本上都不会出现温升。 此外、还会复制和粘贴两侧的 PCB 布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述两个电路、我的输入 VPP (QD_L-PA-IN 和 QD-R-PA-IN)均约为10V、而 R122、R123、R48和 R49的 VPP 压降均为8V、但 R122和 R123的温升远高于另一侧(R48、R49)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否会在不同的 IC、负载和 PCB 上出现同样的行为?
    您可以检查每个器件的频率响应、可能是发热振荡或类似情况。 但是,我不能说,如果两者之间的差异似乎相同,是什么原因造成的。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师