This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:TLV320AIC3110IRHBR 音频编解码器配置帮助

Guru**** 2604275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1450972/tlv320aic3110-assistance-with-tlv320aic3110irhbr-audio-codec-configuration

器件型号:TLV320AIC3110

工具与软件:

尊敬的先生:

我们正在定制项目中使用 TLV320AIC3110IRHBR 音频编解码器、并且需要帮助通过 I2C 配置其寄存器。 虽然我们找到了用于编解码器的 Linux 驱动程序、但我们的电路板未运行 Linux 操作系统。

您能否为我们介绍有关启用 I2S 接口、通过麦克风获取输入和通过扬声器输出音频的寄存器顺序? 我们 需要 实施裸机应用

响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samudra:

    您可以下载并使用我们的 EVM GUI、而无需连接 EVM。 GUI 采用图形方式、可向您显示芯片的信号流、并使您能够直观地设置所需的信号路径。

    您还可以在 GUI 中记录由操作执行的所有 I2C 命令。 此与初始化脚本一起可以帮助指导您完成所需的配置。

    要确保启用的操作:

    1) 1)输入被启用并连接到 PGA

    2) 2) PGA 已启用/已上电

    3) 3) MIC 线路连接到扬声器放大器输入端

    4) 4)扬声器放大器上电、并将增益设置为适当的电平。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    非常感谢您的答复。 我们已经使用 GUI 获得了编解码器的所有配置数据。

    我们还从 GUI 获得了初始化脚本。 目前、我们正在测试 I2C 接口。 通过 I2C 配置编解码器后、我们如何使用 I2S 发送数据?

    您能帮助我们解决这个问题吗? 编解码器连接到麦克风作为输入、我们计划通过耳机接收输出。 您能为我们提供有关设置该数据路径的指导吗?

    此致、

    Samudralankaiah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samudra:

    这可能是一个拼写错误、但配置数据无法通过 I2S 发送。 只有音频数据可以通过 I2S 传递。  

    使用上面显示的"记录"功能获取所有 I2C 命令之后、您可以将这些命令复制到 I2C 主机中以配置编解码器。 正如我在图中所示、MIC 路径可以连接到扬声器输出路径。

    此致、
    Jeff McPherson