This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212EVM-K:音频输出(75Hz)导致在单端输出模式下削波为方波、接头应处于单端模式、非常困惑。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TAC5212EVM-K
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1451506/tac5212evm-k-audio-output-75hz-is-causing-clipping-to-a-square-wave-in-single-ended-output-mode-headers-should-be-in-single-ended-mode-very-confused

器件型号:TAC5212EVM-K

工具与软件:

我无法使用配置为单声道输出的 TAC5212EVM-K

我将通过 PPC 对其进行配置、并使用 USB 音频接口将其设置为使用 OUT1M、让我在 Windows 上进行一些基本的稳定性测试。

我生成了一个32位48000Hz 采样率75Hz 正弦波音频文件、正在进行回放。 信号在软件中不会失真(Audacity)、并且已正确配置为32位48000Hz 播放。 右下角的 TI 驱动程序图标出现在那里、并且被设置为32位输出。

当我将输出增益配置为-8dB (下拉菜单、而不是滑块)时、我会看到不良信号、它肯定看起来只有差分输出的一半(如下所示)。

  

选择较低输出增益(下拉非滑块)时、它会产生振幅更高的全削波方波。 是的,当我*降低*程序中的输出振幅时,它*增加*输出振幅,并使它变成一个方波(如下)。

   

无论 Audacity、Windows、托盘上的 TI 图标或 PPC 软件中的音量控制设置如何、我都会看到它始终支持输出。

我只能猜测一些跳线肯定是错误的,但评估板文档没有显示完整的音频路径,并且是透明的错误——至少 J59和 J60甚至不是四针接头。 我们不知道如何判断错误、但当我们缓慢阅读数据表时、一切似乎都正常。 我附上了输出配置的照片供参考。

如果您有任何提示、请告知我们、谢谢。 我希望能够考虑使用此器件、但这对于基本的性能检查是不严格的。 我要做的只是测量交流电压稳定性... 目前甚至无法测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了避免明显的干扰、将音频位深度减小到16位并没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    简而言之、当您选择 OUT1P 处的单声道单端作为输出时会发生什么情况? 另外、请查看用户指南中的蓝色开关 AKA SW1、请确保选择所需的输出驱动。  明天、我将详细介绍您的跳线。  

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该模式下、它只是电源轨、而衰减似乎会稍微改变占空比、就像它削波正弦波的不同部分一样。

    所有 SW1开关都设置为关闭、我的理解是这些开关仅用于测试负载或偏置电压。

    我按照第10页连接了 J36、以使屏蔽层在单端模式下返回、使其保持交流耦合、并且 J49未连接。

    通过观察结果可以看出、它似乎在电流模式下运行并形成开路、或者可能存在一些断开的反馈、我是否应该能够将其运行到示波器中? 可能我在运行过程中缺少测试负载。

    我假设我不需要将回路电缆从 OUT1P 连接到 OUT1M (或反向连接)、如果连接的话、会解释得很多。 我看到了接地屏蔽的连接要求、但我没有看到任何关于它未使用屏蔽作为回路的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何发送音频? 您是使用 USB 音频还是从外部生成 I2S? 如果您使用的是 USB 音频、请确保 AC-MB 上的开关均设置为"On"(开)。

    您能否选中"Audio Serial Bus"选项卡并将其发送到此处吗? 此外、DAC/Inputs (Rx)部分看起来像什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    音频是通过 USB 的,没有信号通过 Windows 驱动程序播放输出是平坦的,输出信号的频率是正确的-它只是栏杆。

    我现在不在实验中、无法捕获屏幕截图、但我使用的是 AC-MB。 我没有更改音频串行总线或 GPIO/中断选项卡上的任何设置、但默认值可能对我的配置不适用? 我也没有对高级选项卡弄乱。 SW2被设定为开/开。

    通过阅读更多信息、我认为只要屏蔽层接地、OUT1P、OUT1M、OUT2P 和 OUT2M 就可以提供四个单端输出、我原本希望这可能是原因、但我认为该器件是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的米尔:

    我曾尝试为单端输出加载预设、但其行为符合我的预期。 在我看来、配置是相同的、器件配置页面和播放配置页面是相同的、但我肯定在某个地方遗漏了一些内容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    听起来不错、很高兴它为您效劳。 您可以通过 I2C 监控器页面记录 I2C 命令对于预设的内容、以便运行这些命令、在工作状态下初始化器件。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、这是一个补救措施、我担心必须弄清楚它能处理出什么 I2C 命令。