工具与软件:
我无法使用配置为单声道输出的 TAC5212EVM-K
我将通过 PPC 对其进行配置、并使用 USB 音频接口将其设置为使用 OUT1M、让我在 Windows 上进行一些基本的稳定性测试。
我生成了一个32位48000Hz 采样率75Hz 正弦波音频文件、正在进行回放。 信号在软件中不会失真(Audacity)、并且已正确配置为32位48000Hz 播放。 右下角的 TI 驱动程序图标出现在那里、并且被设置为32位输出。
当我将输出增益配置为-8dB (下拉菜单、而不是滑块)时、我会看到不良信号、它肯定看起来只有差分输出的一半(如下所示)。


选择较低输出增益(下拉非滑块)时、它会产生振幅更高的全削波方波。 是的,当我*降低*程序中的输出振幅时,它*增加*输出振幅,并使它变成一个方波(如下)。

无论 Audacity、Windows、托盘上的 TI 图标或 PPC 软件中的音量控制设置如何、我都会看到它始终支持输出。
我只能猜测一些跳线肯定是错误的,但评估板文档没有显示完整的音频路径,并且是透明的错误——至少 J59和 J60甚至不是四针接头。 我们不知道如何判断错误、但当我们缓慢阅读数据表时、一切似乎都正常。 我附上了输出配置的照片供参考。
如果您有任何提示、请告知我们、谢谢。 我希望能够考虑使用此器件、但这对于基本的性能检查是不严格的。 我要做的只是测量交流电压稳定性... 目前甚至无法测量。