This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:单声道设置不能#39;无法打开

Guru**** 2793245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1452601/tpa3116d2-mono-setup-doesn-t-turn-on

器件型号:TPA3116D2

工具与软件:

大家好

我在设置 TPA3116D2的以下配置时遇到问题:

我将使用10kHz、500mVpp 的输入正弦信号。 我使用单声道配置。 输出滤波器截止频率为20kHz (对于我们的设计足够了)。 但我没有输出信号。

有人能帮忙吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    您能否请探测器件的 SDZ 和 PWM 输出(前置 LC 滤波器输出)? 我注意到 SDZ 上默认有一个下拉电阻器、这意味着除非提供使能信号、否则器件会关闭。 这将有助于排除这种原因。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些测试后、我在输出端有一个正弦信号。 我认为的问题是关于导通期间的过流保护、 这将关闭放大器(我的负载为1欧姆)。 我再次查看数据表、查找最小负载阻抗、10uH 和1uF 时为1.6欧姆。 那么、问题可能出在哪里呢?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    是的、这很可能是问题所在。 该电阻器不仅比会导致 OCP 事件的数据表低1欧姆、而且使用电感器更低(3uH 而不是10uH)、纹波电流将更高、这也会导致 OCP 事件。

    此致、

    Ramsey