This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:关断期间 IOVDD 电流增加

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1450008/pcm1840-iovdd-current-increase-during-shutdown

器件型号:PCM1840

工具与软件:

大家好!

我对 PCM1840有疑问。 客户正在考虑使用 PCM1840。

当 PCM1840在硬件关断(SHDNZ 从 H 切换到 L)时、在关断后的一段时间内、IOVDD 电流会意外增加。


增加 IOVDD 电流时■PCM1840设置
-当输入 BCLK 时 SHDNZ 从高电平变为低电平后、IOVDD 电流会增加。
-如果 BCLK 未输入、IOVDD 电流不会改变。
- AVDD:3.3V
- IODD: 3.3V
- FMT0:接地
- FMT1:接地
- MD0:接地
- MD1:至 GND
- MSZ:接地


我使用 PCM1840 EVM 确认了相同的电流流入 IOVDD 的现象。
我能够重现这种现象。
我已经附加了波形、因此请进行检查。

我有一个请求。
-我还想您确认是否可以使用 EVM 重现 IOVDD 电流增加的情况。
-请告诉我,你认为这种现象的可能原因是什么。
-请告诉我您对关闭期间100 mA 流入 IOVDD 的症状有任何担忧。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    AVDD 和 IOVDD 合并消耗的电流不应超过50mA。 您能否分享您的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:


    我已经确认当使用 PCM1840 EVM 时、IOVDD 电流在硬关断期间增大。

    该电路图与 EVM 相同。

    您能否使用 EVM 进行确认?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将在下周早些时候在工作台上重复该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在等待您的确认结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明天会把 EVM 放在工作台上。 Shuji,很抱歉,很多工程师都不在办公室

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我复制了该问题、在 SHUTDOWN 引脚保持低电平5秒后、IOVDD 电流升至大约100mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daveon:


    感谢您的确认。

    (1)请告诉我可能的原因。

    (2)这是否在 PCM1840的规格范围内?

    (3)如果100mA 流动、PCM1840的可靠性是否存在任何问题?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我将向我们的设计工程师提问并告知您相关的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Daveon:

    感谢您的支持。
    请尽快回复。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在关闭线程、已脱机恢复。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未检查您的脱机消息。

    我会向您发送一封私人邮件、其中包含我的详细联系信息。

    请在此处与我联系。