工具与软件:
大家好!
我对 PCM1840有疑问。 客户正在考虑使用 PCM1840。
当 PCM1840在硬件关断(SHDNZ 从 H 切换到 L)时、在关断后的一段时间内、IOVDD 电流会意外增加。
增加 IOVDD 电流时■PCM1840设置
-当输入 BCLK 时 SHDNZ 从高电平变为低电平后、IOVDD 电流会增加。
-如果 BCLK 未输入、IOVDD 电流不会改变。
- AVDD:3.3V
- IODD: 3.3V
- FMT0:接地
- FMT1:接地
- MD0:接地
- MD1:至 GND
- MSZ:接地
我使用 PCM1840 EVM 确认了相同的电流流入 IOVDD 的现象。
我能够重现这种现象。
我已经附加了波形、因此请进行检查。
我有一个请求。
-我还想您确认是否可以使用 EVM 重现 IOVDD 电流增加的情况。
-请告诉我,你认为这种现象的可能原因是什么。
-请告诉我您对关闭期间100 mA 流入 IOVDD 的症状有任何担忧。
此致、
Ishiwata