This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:更改 PCM2903C 初始卷

Guru**** 2648405 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1441536/pcm2903c-change-pcm2903c-initial-volume

器件型号:PCM2903C

工具与软件:

如何在 Windows 11/10中更改 PCM2903C 初始卷?

首次连接 Windows10 PC 时、此参数始终设置为100。

系统将立即发出连接通知提示音。

尤其是在播放声音时、Max 音量非常大且令人吃惊。

我们希望将其更改为50或其他值、它可以实现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是用于设置默认音量的 Windows 驱动程序设置、这可能很复杂、是否可以在连接音量后关闭音量、并查看在断开连接和重新连接时是否保持低电平? 以下是有关默认卷设置的资源: https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/audio/customizing-default-audio-volume-settings

    您还可以尝试在初始化时使器件静音、HID0引脚控制静音功能。 这是一个选项吗?

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeffres、这100初始卷发生在 Windows 10首次连接到 PCM2903C 时,或从设备管理器中移除 PCM2903C 硬件后首次连接。 然后关闭音量、断开并重新连接 PCM2903C、车窗保持低电平。 由于我们没有音量可调节电阻器并且不使用 HID 接口、因此这个初始值对我们很重要。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从阅读一些 Windows 论坛来看、如果没有新的驱动程序、就不能轻易更改这个值。 您可以在我之前发送的文章(https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/audio/customizing-default-audio-volume-settings)中使用 INF 包装程序编辑新设备的默认卷级别、但这需要为设备编写自己的驱动程序。 我认为该设备没有特定的驱动程序、因为它充当符合类标准的音频设备、所以您需要编辑计算机的默认设置。 实施硬件 HID 静音比更改计算机的音频驱动程序更容易。 您是否还可以实施一个开关来断开 DAC 输出、直到能够关闭计算机上的音量?

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚发现这个(第三方)软件叫做 Sound Lock、它看起来像是一个压缩器、用于压缩所有从 DAC 发出之前通过 Windows 计算机发出的声音、因此启用此功能可能会帮助您作为 Windows 默认卷如此高的备份。 我看到并记住了这个主题、我希望它能提供帮助! 链接如下: https://www.3appes.com/sound-lock/

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、我们遇到了与 PCM2903C 相关的一些噼啪噪声问题、

    当声音播放结束或暂停时、PCM2903C 始终输出 砰砰噪声、请参阅 ADC 端口曲线图。 芯片似乎进入静音模式、当它进入静音模式一段时间时、就会产生噼啪声。


    播放 Windows 系统声音后、大约1秒钟后会发出噼啪声。
    另一方面、从浏览器播放声音后、大约10秒后会出现噼啪噪声。
    此外、在团队会议期间、即使对方沉默、也不会产生噪音。
    我们想知道造成这些差异的原因。 什么条件会产生类似的噪声? 你有什么建议吗?
    如何更改硬件以使 PCM2903C 连续工作、或取消自动静音功能以避免出现噼啪噪声?

    在了解 PCM2903C 自动静音和发出噼啪噪声的情况下、我们可以放心、产品不会发出更多噪音。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 数据表的第9.5.3.4节中、它描述了器件的"暂停状态"、在这种状态下、当没有通过 USB 接收到任何音频5ms 之后、器件将进入暂停状态。 这并不像是您可以遗憾地禁用此功能、但是您可以检测到何时发生这种情况、如果 SSPND 引脚为低电平、则表明器件处于空闲挂起状态。 可能您听到的噼啪声是、由于音频实际处于静音状态、设备发出的本底噪声。 您可能需要实施硬件低通滤波器、或者您自己的系统在计算机上播放完音频后立即缓慢下降。 或者、您可以通过 USB 音频播放音量非常低(本底噪声或较低)的信号、使其始终保持开启状态、这样它就不会进入挂起状态。 如果您需要此方面的更多帮助、请告诉我、我希望它能够解答您的问题。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mir:

    我、使用/SSPND 信号控制静音电路、但/SSPND 只在 PCM2903C 识别为 Δ C/SSPDN 高电平后输出从低到高的电压、当产生噼啪噪声时、不发生变化。 另外、我们的产品设计 中没有音量分压器、因此 PCM2903C 输出的微小噼啪噪声非常具有吸引力。 台式机扬声器系统的总增益为35dB、输入-7dBfs 对应于100W 扬声器功率输出。

     您能再次回答出现杂音的原因吗? 哪些因素会影响它? 非常感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deng:

    当您遇到此砰砰声时、SSPND 信号是否不变? 您能否尝试播放连续信号并查看是否发生爆裂声? 如果它只是在声音播放完毕后输出噼啪声、我认为是从这种挂起状态开始。 或者、可能来自完成播放的音频文件、也可能来自使用放大器的设置。 您是否在信号链中的编解码器后面使用放大器? 您展示的示波器屏幕截图是来自 DAC 的输出还是来自放大器的输出?

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mir:
    请找到我插入的文本对话框。
    当您遇到此砰砰声时、SSPND 信号是否不变?
    答:是的、
    您能否尝试播放连续信号并查看是否发生爆裂声?
    答:播放过程中不会弹出、在结束或暂停后弹出、但时间间隔不同。 例如:
    结束播放 Windows 系统声音(单击 Windows 音量滑块)、或使用 Windows 媒体播放器播放连续的空白信号、然后按 PAUSE (暂停)、大约1秒钟后会出现砰砰声。
    此外、在浏览器(如 https://music.163.com/https://www.douyin.com/)中播放、请按暂停键、然后等待大约10秒钟后出现噼啪声。
    其他现象:在团队会议期间,即使对方静音的麦克风,我们的扬声器/PCM2903C 也不会出现异常的噼啪声。
    我们想知道弹出时间差异的原因。
    如果它只是在声音播放完毕后输出噼啪声、我认为是从这种挂起状态开始。
    或者、可能来自完成播放的音频文件、也可能来自使用放大器的设置。
    答:感谢您的分析、
    您是否在信号链中的编解码器后面使用放大器?
    答:是的,我们怀疑扬声器系统的增益太大,导致流行的声音明显。 从 ADC 端口到扬声器的总增益为35dB。
    您展示的示波器屏幕截图是来自 DAC 的输出还是来自放大器的输出?
    答:图片显示了 DAC 端口引脚16或15 (Vout L 或 R)。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deng:

    是的、对我来说、这听起来可能是操作系统音频问题、而不是编解码器问题。 我在我的 Windows 笔记本电脑上注意到、在不确定的时间后、没有音频播放后、本底噪声最终会停止。 另一件我注意到的事情是、如果我的声音设置屏幕(Windows 11上的系统设置、系统->声音)打开、则本底噪音不会停止。 我猜这可能来自某些操作系统级空闲声音 状态、而不是您的编解码器。 但是、当放大器在这个本底噪声上具有极高增益时、当它停止时、可能会导致这种爆裂声。 您可以尝试保持系统设置页面打开、而不是通过团队呼叫来查看是否可以消除流行问题。 确保在此屏幕中关闭了音频增强功能、该功能可在系统声音设置页面的"更多声音设置"中找到。  

    此致!
    MIR