This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:适用于电池供电应用的 LM4871和升压转换器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, LM4871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1452501/lm4871-lm4871-and-boost-converter-for-battery-operated-application

器件型号:LM4871
主题中讨论的其他器件:TPS61023

工具与软件:

您好!  

我使用8欧姆的扬声器。 将输出 f DC DC 转换器 TPS61023连接到 LM4871的电源。 此升压转换器可将2.8V 转换为5V、以便用于 LM4871。 打开音量后、由另一个升压直流/直流转换器供电的 MCU 将关闭(问题1)。

以前、LM4871直接由电池(2.8V、镍氢)供电、我们则未看到该问题。 我们希望通过5V 升压直流/直流转换器为扬声器 IC LM4871加电、以便观察噪声是否有任何改善(问题2)。

通过更改电池提供的电源以通过直流/直流转换器提供、我们的方向是否正确? (问题3)。

如果我们要为 LM4871 IC 使用升压直流/直流转换器(在电压低于2V 时)、哪个升压直流/直流转换器最适合此音频特定应用? 因为我们认为 TPS61023响应在此类应用中并不好、并且无法从 PFM (轻负载)快速恢复到 PWM (重负载)。

迫切需要你对这一问题的见解。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    考虑到音频放大器仅通过电池连接即可正常工作、我认为此处的问题是由电源配置造成的。 让我进入电源管理团队。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  
    音频应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳贝尔、您好!

    很抱歉、我不明白您所说的"快速从 PFM (轻负载)恢复到 PWM (重负载)"的含义。 您 是指此负载瞬态压降还是开关频率?

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的答复。

    >>当音频从直流/直流转换器上电时、电源线路上会出现噪音。

          ..在示波器捕获中、红线显示  TPS61023 5V 线路的输出。

          ..黄线表示另一个 TPS61023 3.3V 输出的输出。

          ..海绿线显示了两个直流/直流转换器(2.8V)的输入、均由电源供电。

    >>当我们将音频信号应用到音频放大器以驱动8欧姆扬声器时、就会出现这种情况。

    >> 3.3V 直流/直流转换器关闭、MCU 停止工作并需要重启。

    >>从 PFM 和 PWM 转换来看、我的意思是、最初音频放大器消耗10mA 周围的电流、应用音频时、电流波动至300mA。 我们认为、可能处于低负载(10mA)时、直流/直流转换器处于 PFM 模式、当需要大电流(300mA)时、无法进入 PWM 模式、进而产生噪声(由于瞬态响应缓慢)。 这只是我们的想法、很可能不正确。

    >>我将100uF 电容器连接到音频放大器的 VDD、但结果相同。  

    感谢您的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 用于为音频放大器供电、3.3V 用于为 MCU 和其他电路供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nabel:

    感谢您的解释。

    您能帮助放大波形的尖峰部分吗。 请将时间刻度调整为2us/div 或5us/div。 将 CH1连接到 Vin、将 CH2连接到 TPS61023的 SW 引脚、将 CH3连接到 Vout。 我会检查发生了什么并推荐解决方案。

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Travis Wang、在波形捕获之前、我再次检查了电路、发现回线通过0603尺寸的 R620欧姆(620M 欧姆)电阻接地... 当我移除该电阻器并将焊盘短路时、输出没有问题。

    我们需要使用该电阻器进行电池充电 IC 的电流检测。 您是否认为该问题是由低厚度(功率较低)电阻器引起的? 如果我增加电阻器的功率和尺寸、您认为它会起作用吗?

    感谢您的耐心。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳贝尔、您好!

    我可以看到原理图吗?

    此致、

    Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Travis、  

    之前、我们使用了其他一些具有低电流驱动能力的直流/直流转换器。 然后我订购带有 TPS61023转换器的 Adafruit 小型 PCB。 我将 PCB 的 Vin、Vout、EN 和 GND 直接连接到主板 PCB。   

    问题是当5V 直流/直流转换器上有负载时、3.3V 转换器会关闭。 5V 直流/直流转换器可驱动一些模拟电路和音频放大器。

    另一个 Adafruit PCB 做音频放大器时使用经过优化的电容式触控设计。 电路工作正常。 在这种情况下、我将使用3个直流/直流转换器 PCB ...一个用于 MCU (3.3V)、一个用于模拟电路(5V)、而单独的 PCB 用于音频放大器(5V)。

    我捕获了3.3V 直流/直流输出的波形。 请看一下

    粉色波形显示的是输出、而黄色波形显示的是 SW 引脚。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳贝尔、您好!

    3.3V 的负载条件是什么。 看起来负载电流超过了 TPS61023的电流能力、因此您可以看到施加负载后 Vout 仅为2V。

    此外、您能否放大该 Vout 尖峰器件?

    此致、

    Travis