This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2EVM:电压摆幅间隔

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2, TPA3128D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1456210/tpa3128d2evm-voltage-swing-intervals

器件型号:TPA3128D2EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3128D2

工具与软件:

大家好、

我们一直在寻找宽带放大器来驱动用于海底应用的压电式传感器。

我最近访问过 TPA3128D2EVM。 该电路板(TPA3128D2)中使用的芯片组似乎特别适合电池供电的设计、这也是非常好的选择。

我有一些关于该 EVM 模块运行的问题:

据我所知、右侧和左侧输出都是针对 BTL 模式应用设计的。 为此、我希望我能回答以下问题:

  1. 我可以假设 OUTP 上的电压可以在 PVCC/2和-PVCC/2之间摆动、OUTN 在-PVCC/2和 PVCC/2之间摆动吗?
  2. 何时、存在 AVCC 如何改变问题1中的摆幅电压
    - AVCC 等于 PVCC?
    - AVCC 是5V 吗?
    - AVCC 是开路的(如果这是可以接受的第一个地方)?
  3. 我可以假设在 OUTP (即 OUP/INP)处测量的频率响应在7KHz 和64KHz 之间是平坦的吗? 也就是说、如果我们没有 LC 滤波器来抵消由于开关而产生的高频分量、那么放大器的频率平坦响应是否至少在7KHz 与64KHz 之间?

澄清这些内容后、我将继续进行匹配设计、可能会有几个后续问题。

提前非常感谢、同时也感谢我们提供的有关此放大器的文档。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AQB:

    对于 Vpeak 的输出、它将接近 PVCC。

    2.我们建议使用与 TI.com 产品说明书中的"典型应用"相同的设置。
    => PVCC= AVCC
     3、关于高频输出,请参考附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ken。

    如果您也能帮助回答我的后续问题、我将不胜感激:

    1.这是否意味着 OUTP 处的电压可以在0和+PVCC 之间变化,或者更确切地说是-PVCC 和+PVCC 之间变化?

    2.明白了、我们要把 PVCC 和 AVCC 引脚设置为相同的电源电压。

    3.您连接的增益图是否包含 LC 滤波器? 或者在这些测量期间、4 Ω 电阻器是否直接连接到 OUTP 和 OUTN?

    再次感谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AQB:

    1. OUTP 和 OUTN 会改变+-PVCC

    3.测量基于 EVM 设置。
    =>它是在 LC 滤波器之后测量的。

    此致

    Ken