This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:TA5756M - 1通道上的直流输出

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1457318/tas5756m-ta5756m---dc-output-on-1-channel

器件型号:TAS5756M

工具与软件:

您好!

我们收到的市场投诉表明、由于其中一个扬声器通道上存在直流输出、某些单元已进入保护模式。

使用的放大器是 TAS5756。

在测量扬声器输出端的每个探头并将其与接地机箱相连时、我们观察到以下波形:

同样、在放大器 IC 输出端(线圈之前)测量每个探针并将其参考接地机箱时、我们观察到以下波形:

请注意、I2S 波形正常。

请查看下面随附的原理图。

e2e.ti.com/.../AMP_2D00_A0_5F00_030920.pdf

您能否就导致此问题的原因提供任何见解?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -其他芯片是否会出现这种情况?

    -如果移除 L905和 L904 ,是否仍会发生这种情况?

    - L+几乎没有输出,这是否可能是短接至 GND ? 您可以在芯片断电时测量它。

    Tks

    Jesse