请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5756M 工具与软件:
您好!
我们收到的市场投诉表明、由于其中一个扬声器通道上存在直流输出、某些单元已进入保护模式。
使用的放大器是 TAS5756。
在测量扬声器输出端的每个探头并将其与接地机箱相连时、我们观察到以下波形:
同样、在放大器 IC 输出端(线圈之前)测量每个探针并将其参考接地机箱时、我们观察到以下波形:
请注意、I2S 波形正常。
请查看下面随附的原理图。
e2e.ti.com/.../AMP_2D00_A0_5F00_030920.pdf
您能否就导致此问题的原因提供任何见解?
谢谢你。