This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:PPC 版本警告/如何设置为9V?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1452202/tas2x63evm-ppc-version-warning-how-to-set-to-9v

器件型号:TAS2X63EVM
Thread 中讨论的其他器件:TAS2563

工具与软件:

1) 1)对于 PurePath 控制台、当我们连接到 EVM 时、会收到以下消息、我需要怎么做才能纠正此问题?:

"您有不同版本的 EVM -支持的硬件 ID:FWDIDTAS2563EVM-REVA

2)我们在没有电池的情况下以9V 运行我们的设置。 此配置的正确跳线设置是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1)您可以忽略此注释。 不过、我想澄清的是、TAS2563 EVM 将采用不同的 PPC3应用、具体取决于您使用的是 BGA 还是 QFN 版本的器件。 适用于 BGA EVM 的 PPC3应用程序是"TAS2563 EVM"、QFN 器件应用程序是"TAS2563QFN EVM"。 申请/访问以下两个应用的链接。  

    BGA: https://www.ti.com/secureresources/TAS2563-SW 

    QFN: https://www.ti.com/secureresources/TAS2563QFN-SW 

    2) 2) 从线程中链接的 EVM 中、您似乎正在使用 QFN 器件?  您能确认吗?

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    1)很好的了解

    我们目前使用的是 QFN (PPC TAS2563QFN)

    2) 2)正确、QFN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  

    感谢您的澄清。 此 EVM 至少需要 Vin 和一个微型 USB 连接。 VIN 范围可以是3.9-5.5V。 默认跳线配置是正常运行 EVM 所需的配置。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢您的确认。 下面 是9V 连接(PVDD 和 GND 接线柱)以及 USB 连接到主机的方法。 是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是对于一般外部 PVDD 测试、您的配置是正确的。 如果要进行效率等特定测量、我建议移除 SW 引脚上的电感器、因为外部 PVDD 模式下不需要该电感器。 在填充电感器的情况下、模式仍然可以正常运行、但可能会有一些小的漏电流。

    此外、在为您的外部 PVDD 供电之前、请确保 BST_MODE 设置为11b (升压始终关闭)并且 BST_EN 设置为0b (升压禁用)。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、我在哪里可以找到 BST_MODE 11b (BOOST 始终关闭)和 BST_EN?  在 EVK 或 PPC 上找到它时遇到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    您可以在 PPC3中的器件控制选项卡中更改升压模式并启用(更改后请务必按 Apply)。

    您还可以在 PPC3的寄存器映射选项卡中读取或更改这些值。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特