This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:封装尺寸查询

Guru**** 2599765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1459255/tas6754-q1-package-dimension-inquiry

器件型号:TAS6754-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

根据封装信息、我们应该得到0.635mm x 27 = 17.145mm、但以下封装为17.15mm。

可能存在容差、如果正确、我可以知道哪一个容差吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、

    如果您要设计 PCB 尺寸、请使用0.635mm 间距。  17.15是引用值、四舍五入为两个小数位。

    此致、
    Gregg Scott