请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6754-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
根据封装信息、我们应该得到0.635mm x 27 = 17.145mm、但以下封装为17.15mm。
可能存在容差、如果正确、我可以知道哪一个容差吗?
谢谢你。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
根据封装信息、我们应该得到0.635mm x 27 = 17.145mm、但以下封装为17.15mm。
可能存在容差、如果正确、我可以知道哪一个容差吗?
谢谢你。