请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6304-Q1 工具与软件:
您好、TI 团队
关于这个 IC、我们仍有两个困惑
Q1: VBAT 空闲电流的典型值为115mA、该测试条件没有音频输入、但如果有音频输入、那么该 VBAT 电流有多大?

Q2:我们尝试使用两个差分电压轨来为此 IC 供电、一个是 BOOST_10V、连接到 VBAT、另一个是电池、连接到 PVDD。 对于我们的测试,也许这是解决爆裂现象的解决方案。 请帮助我们检查这种用法是否可行?

PVDD:从13.2V 降至4.5V
VBAT: 从13.2V 降至10V
期待您的回复!