This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:有关电压波动测试的弹出问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1458425/tpa6304-q1-pop-question-about-voltage-fluctuation-test

器件型号:TPA6304-Q1

工具与软件:

您好、TI 团队

   关于这个 IC、我们仍有两个困惑

Q1: VBAT 空闲电流的典型值为115mA、该测试条件没有音频输入、但如果有音频输入、那么该 VBAT 电流有多大?

Q2:我们尝试使用两个差分电压轨来为此 IC 供电、一个是 BOOST_10V、连接到 VBAT、另一个是电池、连接到 PVDD。 对于我们的测试,也许这是解决爆裂现象的解决方案。 请帮助我们检查这种用法是否可行?

PVDD:从13.2V 降至4.5V

VBAT: 从13.2V 降至10V

期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、志强

    [quote userid="632469" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1458425/tpa6304-q1-pop-question-about-voltage-fluctuation-test VBAT 空闲电流是典型的115mA、这个测试条件是没有音频输入、但是如果有音频输入、这个 Vbat 电流有多大?

    不同的输出功率下、VBAT 电流不会变化太大。 只要所有 FET 都进行开关、电流消耗就非常相似。

    [报价 userid="632469" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1458425/tpa6304-q1-pop-question-about-voltage-fluctuation-test "]

    Q2:我们尝试使用两个差分电压轨来为此 IC 供电、一个是 BOOST_10V、连接到 VBAT、另一个是电池、连接到 PVDD。 对于我们的测试,也许这是解决爆裂现象的解决方案。 请帮助我们检查这种用法是否可行?

    [报价]

    看起来 没有问题。