工具与软件:
尊敬的专家:
客户最近在 MP 项目中通电后遇到随机的无音频输出问题。
该项目很长一段时间是大规模生产、最近有两个电路板没有音频输出。
我们已测量 FAULT 引脚并发现 FAULT 引脚处于低电平<->高电平周期。 我们已经检查了可能触发故障的故障情况、但没有短路/过流/直流失调电压/等故障。 还可以找到一篇讨论输入电容器质量的 e2e 文章、我们对其进行了测试并测量了波形、但未找到失败的结果。
系统在窗口中运行后、FAULT 引脚将保持高电平(有音频输出)、然后改变音量。
因为我们手头只有两块故障电路板。 然后再进行 ABA 交换测试。 我们可以执行任何波形测量来验证问题的根本原因吗?
此致、
本