This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:故障保持高电平/启动期间的低周期变化

Guru**** 2508315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1454432/tpa3131d2-fault-keep-high-low-cycle-change-during-start-up

器件型号:TPA3131D2

工具与软件:

尊敬的专家:

客户最近在 MP 项目中通电后遇到随机的无音频输出问题。

该项目很长一段时间是大规模生产、最近有两个电路板没有音频输出。

我们已测量 FAULT 引脚并发现 FAULT 引脚处于低电平<->高电平周期。 我们已经检查了可能触发故障的故障情况、但没有短路/过流/直流失调电压/等故障。 还可以找到一篇讨论输入电容器质量的 e2e 文章、我们对其进行了测试并测量了波形、但未找到失败的结果。

系统在窗口中运行后、FAULT 引脚将保持高电平(有音频输出)、然后改变音量。  

因为我们手头只有两块故障电路板。 然后再进行 ABA 交换测试。 我们可以执行任何波形测量来验证问题的根本原因吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    有没有可以查看的原理图?
    我会通过断开扬声器进行测试、并检查行为是否相同。 此外、检查输入和输出信号(包括直流信号)、这可能是直流偏移故障。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    请在此处查找原理图。

    e2e.ti.com/.../MLC_2D00_S-_5F00_-48_5F00_AMP_2B00_SPK-CONN.pdf

    我们断开 扬声器并检查输入/输出信号。 但没有异常行为。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我们的团队已收到您的问题。 由于假日季、回复速度可能会有点慢。

    感谢您的耐心等待、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(Ben)好

    您的电感值很小。 这可能会产生较大的纹波电流。

    您能告诉我您的开关频率吗?

    此外、您的负载电阻器和输出功率是多少?

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢您的答复。  

    客户想知道如何根据纹波电流确定电感。 根据我的理解、我们可以使用以下公式得出纹波: 纹波电流=(Vin-Vout) x D x T/L  其中 Vin 是电感器左侧的峰值输入电压、Vout 是通过 LC 滤波器的平均电压。 我想知道您能不能帮我验证一下?

    开关频率/负载电阻器/输出功率信息如下所示:

    下表是规格。 功率 为3W@8欧姆。

    客户的硬件设计最大 4W@8 Ω。

    此致!

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsai、您好

    关于电感器如何选择、您可以参考 以下链接中的8.1.2电感器选择。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5805m.pdf?ts = 1735187587539&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS5805M

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢您提供这些信息、它非常有用。 我已经计算了  I_SAT >=最大值(I_PEAK_POWER_UP、I_PEAK_CLIPPING、I PEAK_OUTPUT_POWER) 进行计算、并获得如所示的值  最大值(1.55A、2.58A、1A) .  

    您在发送给我的应用手册中提到峰值削波电流很少发生、客户想知道是否可以使用电感器、在本例中、其饱和电流为最大2A。 此产品已是 MP、因此它们 仅限于 具有相同封装尺寸的电感器、最高饱和电流最大为2A  

    感谢您的支持。

    此致!

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang

    据我所知、最大电流2A 仍然有风险、对2A 电感器执行一些可靠性测试可能会更好。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我想知道我们应该进行什么可靠性测试?  

    此致!

    梁仔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在一些热循环下播放一些大音频信号、以查看是否触发了故障引脚。

    Isat 太小可能导致 OC 很容易发生。

    谢谢

    Jesse