This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:1.6KW SMPS 设计帮助

Guru**** 2605675 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1457613/uc3846-help-with-design-for-a-1-6kw-smps

器件型号:UC3846

工具与软件:

大家好、我在半桥反激式转换器设计中使用了 UC3846。 我一直在 LTSpice 中对其进行仿真、但我在使用模型时遇到了一些问题。 我尝试以500kHz 的开关频率运行芯片。但是、在探测 CT 引脚(上面显示了计算频率下的斜坡)时、我只得到了直流失调电压? 我的所有计算都按照 UC3846数据表命名为 TEE、我已经使用 MATLAB 来计算它们。 两者都已连接。 我设法让设计在50KHz 的频率下工作、但我使用的模板似乎仍然不起作用、因此、非常感谢您提供有关此方面的任何建议。 我还将 COMP 引脚处的 R 值和 C 值保留为默认值、因为我不知道它是如何工作的 yete2e.ti.com/.../6102.Testing.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的原理图以供审阅。 我们不支持 LTSpice、因此我们可以做的是查看您的原理图设计以查看任何需要更改的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、Hong、我稍微更改了原理图、发现了电感器公式中的一个小错误、现在看起来更好、但仍然不正确。 我意识到我的高侧 MOSFET 未正确激活、因为 Vgs 电压不足、并且我没有添加自举电路。 此处是使用模拟自举电路更新的电路。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将回顾一下、这可能需要一点时间。 我会在两天左右回复你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、 非常感谢您的努力  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CT 和 RT 的值是什么?

    CS+和 CS-上的信号是什么?

    您可以将 ILIM 短接至 GND 以进行调试吗?

    B2是您的任意信号-它如何与 UC3846的 AOUT 配合工作?

    总之、首先要检查每个引脚以确保您的电路是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.参数部分的数值在一边、CT 为5n、Rt 为8.8k。  

    C/S +和 C/S–电流检测引脚用于测量负载电流、数据表中的设置没有意义、因为将其简单地分流到地就行了。

    我将其与输出负载串联。
     
    3.不确定短路 ILIM 以创建调试的含义是什么? 这仅仅意味着使 R2=0、这将使为=(0-0.5)/3*Rs =-3.33A?  
    4.它只是用作 Aout 的输出增益(使 高侧 MOSFET 中的 PWM 信号约等于330V ),因为我没有添加自举电路 高侧 MOSFET 无法正确接通,因为 MOSFET 漏极 的输入电压高达320V,有20V PWM 驱动信号。
    5.我有,但我真的不能很好地掌握一些东西,数据表没有做任何解释。 示例:此处180欧姆电阻器和3.2K 电阻器的用途是什么?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回到您的频率问题:

    根据以下公式以及 Rt= 8.8k、且 CT = 0.005uF、fT (kHz)= 50kHz、因此请与您的结果相匹配。

    您是否需要其他问题来帮助解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,因为这是唯一的工作频率,它不工作在其他频率。 如果我可以使用这个频率、我将在之后修复这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解您的评论。 您的 Rt 和 CT 结果与数据表公式相同。 因此、这没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但我想使用500kHz 的频率、并且当我更新 RT 和 CT 时、以反映仿真模型不再起作用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们不支持 LTSpice,您必须自行了解可能需要哪些模型更改。

    如果您的物理设备有此类问题、则需要执行退货流程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我可能只是使用不同的 IC、因为如果我无法仿真、我就不会构建它。 在这种情况下、您能否告诉我电流检测电阻 Rs 的正确配置、因为图像中的配置没有任何意义。 数据表是否错误、因为我以前没有见过阻值极低的电阻器与负载并联的电流检测技术?

     

    那么、这里突出显示的这2个电阻器的用途是什么? 除了示例、数据表未提及电阻器、也未给出有关如何确定电阻器值的提示


    如果您能回答这3个问题、我很乐意将此闭门会议回复至、再次非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.

    下面只是为了提供 电流检测理念、而不指示具有负载的并联 Rs。

    数据表第8.2节提供了更接近实际情况的电路。 您的设计可以参考此设计。

    我注意到您对此0.5欧姆 Rs 有一个问题。 我认为您需要绘制一个环路、说明当其中一个双极晶体管导通时电流的流动情况、从而帮助您澄清您想象中不会发生短路。 该电路是推挽式的、没问题。当其中一个双极导通时、您需要绘制每个电流环路以找出答案。 您不能仅仅想象出现了负载短路-您需要在可以的情况下表明哪里存在短路、或者没有短路。

    2和3.

    连接到 Vc 的180欧姆有两个功能:(a)将流向 AOUT 的电流和 BOUT 的电流限制为其最大 PEC、(b)向 AOUT 和 BOUT 提供驱动电流。 您可以查看第7.2节以了解这一点。 Vc 是一个引脚、可提供驱动 AOUT 和 BOUT 所需的电压和电流。

    3.2k 至 EA+是为了平衡3.2k 至 EA-。 这通常是误差放大器设置中的一项要求、以尽可能减小 EA+和 EA-之间的失调电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想我看到了、最后有几个问题:
    对于180欧姆电阻、我可以保持原样吗? 如果我出于任何原因需要更大的电流、我只需减小电流即可?
    2.我们刚才所说的3.2k 电阻、是否有需要改变的情况?
    3.对于 COMP 端口的补偿网络计算,您有没有推荐的材料? 我在大学时学习了2门控制系统课程、但事实证明、我在这里应用这门课程比较困难。  
    4.非常感谢您指出当前的传感问题,非常愚蠢的错误代表我。 考虑到这一点、这是适合 Isense 电阻器的设置吗?

    边注:我设法使振荡器正常工作! 事实上、即使振荡频率的计算意味着我可以为 Rt 和 CT 选择任何值、对于模型、至少低于 Rt = 4K 的任何值都不起作用、但是如果我将 Rt 固定在4K 以上并更改 CT、那么我可以使其正常工作。 当我最终对我的设计满意时、我将对其进行实际测试。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.

    您可以将180欧姆更改为其他值、但无法将其更改为如此低、从而超出允许的最大电流。

    2.

    尽管您可以将3.2K 更改为不同的值、但保留还是更好的。 我看不出您需要更改它的原因。

    3.

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva662?keyMatch=type%20ii%20and%20iii%20compensation&tisearch=universal_search

    4.

    您需要检查 CS+和 CS-规格、以确保不违反其绝对最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、非常感谢您的帮助、非常感谢您投入的时间和付出