This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424E 使用数据表展频默认设置 IC CAN##39;T work

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1460929/tas6424e-q1-tas6424e-use-datasheet-spread-spectrum-default-setting-ic-can-t-work

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

(1)作为标题、我们希望使用数据表设置来知道展频是否满足功能要求、但 IC 使用图片设置将关闭、并且错误标志将为高电平

条件使用:Lrck 48kHz MCLK 256Fs 正常 I2S 模式

(2)数据表中说0x77可以绕过、但寄存器页上的 ppc3无法更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    我看到 PPC3 GUI 已离线、如左下角所示。  

    使用控制页上的 SSM 更改以打开或关闭 SSM。  我来看看 PPC3并了解寄存器为何未打开以进行更改。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    仍然无法写入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    您可以使用屏幕底部的"I2C"按钮并发送命令以将其打开。  "I2C Monitor"和日志已打开。  单击右上角的 I/O 按钮。 将以下内容插入该窗口(复制和粘贴)。  点击 I2C Monitor 窗口底部的 Execute。

    w D4 28 EA  #ENABLE 展频位和相位位
    w D4 77 82  #ENABLE 展频并设置 SSM 频率变化
    W D4 78 1F  #predivider 控制
    W D4 79 3F  步长

       

    检查以确保在"Register Map"页面上更改了位。

    此致、
    Gregg Scott