工具与软件:
尊敬的 TI:
(1)作为标题、我们希望使用数据表设置来知道展频是否满足功能要求、但 IC 使用图片设置将关闭、并且错误标志将为高电平
条件使用:Lrck 48kHz MCLK 256Fs 正常 I2S 模式

(2)数据表中说0x77可以绕过、但寄存器页上的 ppc3无法更改

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI:
(1)作为标题、我们希望使用数据表设置来知道展频是否满足功能要求、但 IC 使用图片设置将关闭、并且错误标志将为高电平
条件使用:Lrck 48kHz MCLK 256Fs 正常 I2S 模式

(2)数据表中说0x77可以绕过、但寄存器页上的 ppc3无法更改

Simon、
您可以使用屏幕底部的"I2C"按钮并发送命令以将其打开。 "I2C Monitor"和日志已打开。 单击右上角的 I/O 按钮。 将以下内容插入该窗口(复制和粘贴)。 点击 I2C Monitor 窗口底部的 Execute。
w D4 28 EA #ENABLE 展频位和相位位
w D4 77 82 #ENABLE 展频并设置 SSM 频率变化
W D4 78 1F #predivider 控制
W D4 79 3F 步长
检查以确保在"Register Map"页面上更改了位。
此致、
Gregg Scott