This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《TAS2110:EVM 用户指南》

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110, TAS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1460878/tas2110-evm-user-guide

器件型号:TAS2110

工具与软件:

大家好、团队成员:

我可以在哪里下载 TAS2110的 PPC3用户指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有关于 TAS2110 PPC3的具体用户指南、但我们有 EVM 用户指南。您在启动 PPC3时是否遇到任何问题?

    另请注意、我们  即将发布 TAS2120 、它是 TAS2110 的较新版本。 我还建议查看该器件。

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydney:

    当输入电压为5V 时、
    驱动3W (4欧姆扬声器)时、TAS2110将开始保护、这可能是因为未启动升压功能;

    此外、I2C 是将高电压拉至3.3V 还是1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    触发哪个保护?

    器件 I2C 应为1.8V。 这基于 VDD 电源电压。  

    我还想说明的是、 如果您有兴趣探索其他选项、我们将发布一款新型类似器件 TAS2120。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特