Other Parts Discussed in Thread: PCM1681
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1681 工具与软件:
PCM1681 IIC 初始化出现问题。 DAC 应通过 IIC 配置为 TDM 模式。 现在在 SYSCLK 出现前完成此操作。 PCM1681 IIC 似乎响应正确、因为 ACK 位被驱动为低电平。 但是、DAC 保持在默认模式(24b 左对齐)。 正确的 IIC 寄存器控制是否需要 SYSCLK? (尽管在没有 SYSCLK 的 IIC 通信中观察到了确认)
我应该在写入寄存器后执行软件复位、还是通过此操作将它们复位为默认值?
此致
Geert de Vries