This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:写入初始化寄存器和复位

Guru**** 2599205 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1462243/pcm1681-writing-initialisation-registers-and-reset

器件型号:PCM1681

工具与软件:

PCM1681 IIC 初始化出现问题。 DAC 应通过 IIC 配置为 TDM 模式。 现在在 SYSCLK 出现前完成此操作。 PCM1681 IIC 似乎响应正确、因为 ACK 位被驱动为低电平。 但是、DAC 保持在默认模式(24b 左对齐)。 正确的 IIC 寄存器控制是否需要 SYSCLK? (尽管在没有 SYSCLK 的 IIC 通信中观察到了确认)

我应该在写入寄存器后执行软件复位、还是通过此操作将它们复位为默认值?

此致

Geert de Vries

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    请向器件提供 MCLK、它应该能够按预期对其进行初始化。 DAC 的初始化应该会重置寄存器。 如果仍然无法通过提供 SCK 来初始化它、请告诉我。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash、在写入寄存器之前应用 SYSCLK 确实能够正确地工作。 奇怪的是 、DAC 的 IIC 状态机在没有 SYSCLK 的情况下确认寻址和写入... 在这种情况下、我希望不会得到承认。

    感谢您的快速回复、数据表关于这一点不是很清楚...

    此致

    Geert