This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102EVM-U:接地平面布局问题

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1462867/pcm5102evm-u-question-for-gnd-plane-layout

器件型号:PCM5102EVM-U

工具与软件:

专家、您好!

此 EVM 的第2层和第3层似乎在模拟侧没有 Beta GND。
这种设计是否有任何原因、尤其是噪声相关原因?

我们在 围绕 C8进行证明时观察到巨大的噪声、该噪声与 CAPP/CAP 开关保持同步。
因此、当高阻抗布线位于 C8周围时、我们会担心噪声是由串扰引起的  
我们想了解如下设计要点:"从噪声耦合的角度来看、我们不应在 C8周围放置任何布线、包括 GND Place "。

此致、
Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这些 EVM 的数字端在其他使用 TAS 和 SRC 等的 EVM 中很常见、并且在不同的时间完成。   为每个 器件设计了模拟侧、并与数字侧的布局相结合。   模拟端是良好的与底层和顶层和层2和3不会增加任何价值的模拟端. 因此我认为这块电路板的最初设计人员有 同样的想法、并且未能通过在模拟端添加未使用的第2层和第3层来匹配所有层。   

    话虽如此,板的性能已经足够好,并且 与数据表中的规格相匹配,因此,如果您  在 EVM 上看到的隔离 b/w 走线和屏蔽走线,您应该会很好。

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash-san、

    我知道这个2层配置没有具体的原因。

    正如我们在下一主题中讨论的、CAP 对 DVDD 有影响。
    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio-internal/f/audio---internal-forum/1436643/pcm5100a-q1-noise-on-dvdd-pin-from-charge-pump

    数据表中未指明 DVDD 对噪声的影响。
    那么、是否有任何布局建议?

    此致、
    Kuramochi 一树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kazuki-San、

    请使用常见的做法、因为它们对于 EVM 来说已足够、即 为 DVDD 使用宽布线、这与 AVDD 类似(如果它们使用单独的布线)、还要将去耦 电容器尽可能靠近电源引脚使用。 GND 平面/布线 应用作屏蔽所有布线。

    此致、

    Arash