This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 音频输出将使2~4 μ V 音频采样导致 SPL 下降达3dB~5dB (约为2KHz)

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1463785/tas5805m-tas5805m-audio-output-will-shift-2-4-audio-sample-cause-spl-drop-for3db-5db-arround-2k-hz

器件型号:TAS5805M
Thread 中讨论的其他器件: TAS5825P、TAS5805

工具与软件:

我们将 TAS5805m 用作高音扬声器 AMP、将 TAS5825P 用作系统中的低音炮 AMP (在 DSP AK7655之后)。

在   系统断电/上电后以2K 的频率测量 SPL 时、出现3dB~5dB 损耗。  

我们发现根本原因是 TAS5805M 的音频输出在下电上电后是灵活的。 但 TAS5825P 不会。

TAS5805m 和 TAS5825p 输入端的 I2S 数据差值 固定为3.664uS、  

但在 TAS5805m 之后、增量不会固定。

我们想知道为什么 TAS5805m 会出现此类症状?  

有没有功能可以帮助我们 同步 TAS5805m 和 TAS5825P 之间的延迟、以使高音扬声器和低音炮之间的样本一致?

我们是否可以使用 PHASE_SYNC_EN 功能? 请帮助指导我们。

谢谢

BRS

Yuliang Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen

    由于 tas5805和 tas5825p 是两种不同类型的设备、因此很难同步它们。

    您可以在初始化放大器之后尝试停止 I2S、然后恢复 I2S。

    这可能有助于软化 tas5805的相移。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessie:  

    感谢您的快速回复。  

    我们已经确认、无论我们通过 MCU 或 EVK 初始化 TAS5805m、这种现象都仍然会出现。

    我们想知道相移 oftas5805是一个已知问题吗?  

    您提到的 I2S 停止是指 I2S 数据吗? 我们知道、在初始过程中我们需要 I2S CLK。

      

    我们将在初始过程中尝试在5805中停止 I2S 数据输入、并检查这是否有助于我们降低影响。

    谢谢

    BRS

    Yuliang Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    即使我们在 AMP INIT 之前禁用 I2S 数据、并在两个 AMP 初始处理之后启用 I2S 数据、 相移症状表现并没有变得更好。

    或者我们需要做的是停止 I2S 时钟并在回放之前开始输出 I2S 时钟?

    另一件事是、我们发现有一个您支持的类似票证。

    (+) TAS5805M:TAS5805M-Frequency division -音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

    它似乎也与 pcc3滤波器有关。

    我们如下所示上传 pcc3、pleas 帮助检查是否有任何配置可供我们尝试。

    e2e.ti.com/.../OA2303_5F00_RC2_5F00_TW_5F00_AMP_5F00_TAS5805_5F00_Config_5F00_V2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yuliang

    我可能对您的设置理解有误。

    让我澄清几点:

    1.使用1个 tas5805和1个 tas5825?

    相移意味着 L 和 R ch 之间的2个通道为1 tas5805.或者2个不同的 tas5805?

    2.usually 如果相移在2个 tas5805之间、这是一个已经知道的问题。

    您可以尝试在初始化后停止 I2S、然后再次恢复 clk。 这可以使这个问题变软。

    3.如果问题发生在1个 tas5805。

    相移不应该存在。

    您可以测试2ch 的输出波形、看看电子信号是否真的抖动?

    比如使用有助于找到问题的正弦波。

    谢谢

    Jesse