Thread 中讨论的其他器件: TAS5825P、TAS5805
工具与软件:
我们将 TAS5805m 用作高音扬声器 AMP、将 TAS5825P 用作系统中的低音炮 AMP (在 DSP AK7655之后)。
在 系统断电/上电后以2K 的频率测量 SPL 时、出现3dB~5dB 损耗。

我们发现根本原因是 TAS5805M 的音频输出在下电上电后是灵活的。 但 TAS5825P 不会。
TAS5805m 和 TAS5825p 输入端的 I2S 数据差值 固定为3.664uS、

但在 TAS5805m 之后、增量不会固定。

我们想知道为什么 TAS5805m 会出现此类症状?
有没有功能可以帮助我们 同步 TAS5805m 和 TAS5825P 之间的延迟、以使高音扬声器和低音炮之间的样本一致?
我们是否可以使用 PHASE_SYNC_EN 功能? 请帮助指导我们。
谢谢
BRS
Yuliang Chen