This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:LM49450扬声器驱动器开发问题

Guru**** 2487405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM49450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1456568/lm49450-lm49450-speaker-driver-development-issue

器件型号:LM49450

工具与软件:

您好!

我们开发了适用于 LM49450芯片的驱动器。 耳机工作正常、但扬声器未产生任何输出。 连接或断开耳机时、HPS 引脚状态按预期转换(高电平到低电平)。

我们在 EVK 上使用 Android 13 BSP。 是否需要任何其他软件配置或硬件修改? 您的指导至关重要、因为我们需要完成开发并尽快开始使用 LM49450进行生产。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有任何关于上述问题的意见吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muniyappan:

    您是否可以在 HP 连接和断开连接时读取器件寄存器、请分享以便我们比较和检查寄存器。
    我知道 HPS 似乎转换正确,但只是为了测试,您可以移除 R221并在耳机插入时直接在 HPS 上强制 GND 和>1V。 当 HPS 被强制设置为 GND 时、您是否听到耳机上的音频停止?

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我们已将 HPS 引脚(R221)接地、现在可以从扬声器获得声音输出。

    在将 HPS 接地前、即使我们断开耳机、HPS 也会保持高电平(2.4V)。 为什么在我们断开耳机之后 HPS 引脚也没有变为 GND 电平?

    我们需要在耳机和扬声器之间自动切换。 请支持这一点。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthick:

    如果插拔装置正常工作、我想您只能使用耳机连接器进行检查。 LM49450的功能似乎可以正常工作、因为它会根据引脚的状态更改模式。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师