This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1774:PCM1774原理图审阅请求

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1463887/pcm1774-request-for-review-of-schematic-of-pcm1774

器件型号:PCM1774

工具与软件:

您好、TI 专家

客户已申请对 PCM1774进行原理图审阅。

- 应用:工业和车辆驾驶记录型 AI 盒。

请查看是否有任何器件需要修改或添加。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是我们在美国的团队的假期。请预计我们的回复将延迟24小时。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeff McPherson

    此外、请确认另外一件事。

    关于电源引脚的电容值、我参考 EVM 板参考进行了应用。

    由于数据表中相对简单地应用了该技术、因此我想尽可能减小电容器、因为空间很窄。

    也请检查此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会在星期三结束前回顾一下。 感谢您的耐心。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grady、

    以下是一些建议:

    1:您无需为所有数字引脚使用22欧姆串联电阻、因为 I2S 引脚可以保持这些电阻

    2-对于 I2C 引脚、请使用上拉电阻器(  如需更多信息、请参阅此应用手册:SLVA704–2015年6月 了解 I2C 总线)

    3-对于 MODE 引脚移除22欧姆电阻器,您可以根据需要使用下拉/上拉电阻器。

    4-  您目前的电容器是更好的,我会使用它们,但在一天结束时,你总是可以与建议不同,仍然部件会正常工作。 因此、如果您确实 需要减少它们、那么这就是需要完成的工作。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash

    感谢您的答复。

    客户还有其他问题。

    Q1) 1 -您不需要为所有数字引脚使用串联22欧姆电阻器、因为 I2S 引脚保持这些电阻器
    →你说22欧姆不是必要的,如果我使用它,它会是一个问题吗?

    Q2)关于 VDD (数字内核)电压、规格表中没有说明1.8V 和3.3V 时特性有何不同。
    请解释这部分。

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

     使用22至100欧姆电阻器避免 I2S 线路上的反射和振铃。  我们不将这些电阻器用于其他引脚。  移除/短接不必要的元件应该很容易、我建议 这样做、即使我不认为这会是问题。  

    无论数据表中提供的内容 是什么、都是我们可用的数据集。 如果 1.8V 与3.3V 的特性发生变化/偏移、 则会在数据表中提到该问题、并会提供图表和数字。

    此致、

    Arash