工具与软件:
您好、TI 专家
客户已申请对 PCM1774进行原理图审阅。
- 应用:工业和车辆驾驶记录型 AI 盒。

请查看是否有任何器件需要修改或添加。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Grady、
以下是一些建议:
1:您无需为所有数字引脚使用22欧姆串联电阻、因为 I2S 引脚可以保持这些电阻
2-对于 I2C 引脚、请使用上拉电阻器( 如需更多信息、请参阅此应用手册:SLVA704–2015年6月 了解 I2C 总线)
3-对于 MODE 引脚移除22欧姆电阻器,您可以根据需要使用下拉/上拉电阻器。
4- 您目前的电容器是更好的,我会使用它们,但在一天结束时,你总是可以与建议不同,仍然部件会正常工作。 因此、如果您确实 需要减少它们、那么这就是需要完成的工作。
此致、
Arash