This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:滴答噪声

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1462681/tas3251-clicking-noise

器件型号:TAS3251

工具与软件:

大家好、我们将 TAS3251用于 BTL 和 PBTL。 播放音乐时、PBTL 中会出现咔嗒声。 您能帮助分析原因吗?

原理图:

e2e.ti.com/.../AMP-EV1-2024_2D00_12_2D00_20.pdf

测试波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我在点击发生时执行了什么操作吗?  您是否还可以使用数字模拟分析仪探测 I2S 信号、以查看输入是否也是干净的?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    完全相同的 I2S 将用于2个放大器芯片。    一个设置在 BTL 中、另一个设置在 PBTL 和 BTL 中正常、但 PBTL 有噪声。

    测试 I2S 波形:

          Data0   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    tas3251 DSP 模型中有任何调优参数吗?

    如果是、您能否与我共享 ppc3文件?

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我正在从事同一个项目。

    我们当前不使用内部 DSP、未将配置加载到芯片中。
    这只是从扬声器终端获取音频的基本寄存器配置。 立体声 BTL 芯片工作正常。
    两个放大器具有相同的寄存器配置。

    我注意到、DAC_AVDD 对于 PCB 布线似乎非常合理、从3V3 LDO 到引脚56、而不与另一个 IC 共享 PCB 引线、似乎可以减少尖峰。 除了残余 LDO 噪声外、我在 AMP_3V3上看不到任何可见噪声/尖峰。  

    有趣的是、如果我用稻草将盖吹到 PCB 区域、将电容器装到 DVDD、AVDD 和 C_START、则尖峰会暂时增加。  

    与立体声 BTL 相比、PBTL 模式下的 TAS3251是否会从功率级辐射更多的噪声?
    您能否确认我们在主/从模式和 BTL/PBTL 模式下配置 IC 的方式在电气上是正确的?
    我感觉 A/B 两个级相互切换、它们会产生更高的噪声、这会被芯片的 DAC 部分拾取。

    在 PCB 上、引脚34和引脚39连接在 IC 下方、不像数据表建议的那样靠近输出电感器。 您是否认为这可能是一个问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco、

    大多数情况下、原理图看起来都很好。 GVDD_A 上的旁路电容可能更大(数据表中为330nF)、但这不会导致问题。 如果它导致两个输出之间严重不匹配、则可能会导致问题。 我在最近的示波器上注意到 I2S 时钟并不是很干净、在这种情况下、您的来源是什么? 此外、在发送的第一个屏幕截图中、噪声似乎是仅在 PBTL 通道中发生的突发。 该点击是否会持续发生?如果不会、第一次出现时会执行什么操作?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TPS3251EVM 上、GVDD 引脚的旁路电容为100nF。 无论如何、我尝试了1uF 并使用一根导线将串联0r (R2和 R3)短接、但没有改善。

    我还减少了 I2S 总线上的串联电阻以提高信号完整性、但却没有改善噼啪噪声。

    噼啪噪声只是随机的,它似乎在某种程度上与音量水平成正比。 没有什么特定的东西可以触发它。

    TAS3251中的 DAC 是否对来自功率级的开关噪声敏感?
    PCB 布局中是否有什么地方在 PBTL 模式下需要特别注意?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco、

    无论 BTL 和 PBTL 如何、器件的行为都相同。 唯一真正的区别是输出的驱动方式、使得两个通道可以连接在一起。 由于同时存在数字侧和高电流侧、因此不良布局经常会导致问题、因此器件本身确实需要进行布局设计。 但是、随机和中间点击对我来说更像是发热、物理(比如连接不良)或输入数据问题。 当发生这些情况时、您能否检查 FAULT 和 OTW 引脚? 此外、如果您有串行数据监视器(如 AP)、您可以探测数字输入以确保数字数据符合预期吗?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我对布局设计存有疑问。

    在散热方面、芯片上安装了一个大散热器、即使在器件处于冷态时也会出现这种噼啪声。
    这种情况也会发生在我们制作的所有样片上、因此我倾向于排除组装或连接问题。
    我尚未检查 OTW、但我怀疑该引脚是否会被触发。
    我不需要 AP 来检查数字数据(我拥有也可以检查)、但另一个 BTL 放大器 IC 使用完全相同的 I2S 数据、并没有显示问题、因此我倾向于把问题排除在 I2S 数据流中。

    我们将使用4线从器件 I2S 输入模式、我的理解是在此配置中仍需使用 PLL、芯片应配置为自动时钟设置。 是这样吗?
    我想知道在存在来自功率级或电源布线的高电场的情况下 PLL 是否会暂时失去锁定。

    PLL 由哪个电源引脚供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francesco、

    是的、该配置听起来是正确的。 PLL 由 DVDD 电源提供。

    此致、

    Ramsey