This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:SRC 滤波器特性

Guru**** 2987420 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1463348/tas5825p-src-filter-characteristics

器件型号:TAS5825P

工具与软件:

您好!

在我们的客户验证 TAS5825P 时、他发现 SRC 频率特性与44.1kHz Fs 和48kHz Fs 输入情况不同、并且 SRC 参数似乎没有根据输入 Fs 频率自动调整。

能否帮助他解决问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于输入频率检测、44.1k 和48k 被视为变化。 它无法区分这2个频率。

    很抱歉让您感到困惑。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的反馈。

    我们是否理解客户应该根据 FS 对 SRC 滤波器参数进行编程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着如果您为器件提供48kHz 或44.1kHz 的频率、器件将不会报告差异。 我建议对 SRC 参数使用自动检测、它可以正常运行。

    此致、

    Ramsey