请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5825P 工具与软件:
您好!
在我们的客户验证 TAS5825P 时、他发现 SRC 频率特性与44.1kHz Fs 和48kHz Fs 输入情况不同、并且 SRC 参数似乎没有根据输入 Fs 频率自动调整。
能否帮助他解决问题?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.