This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:LDOO 引脚

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142, PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1468143/pcm5101a-ldoo-pin

器件型号:PCM5101A
主题中讨论的其他器件:PCM5142

工具与软件:

大家好!

是否需要 LDOO 引脚上的10uF 电解电容器?
此外、如果可能、我可以将电解电容器更改为陶瓷电容器吗?

此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与您也想在 LDOO 上使用去耦电容器的任何其他电源电压类似、因此不应跳过它们。

    用户指南提供了建议的 CAP 类型和值、也用于 EVM。 一般而言,应该 保留这些 建议,但如果有人需要更换一个组件,由于某种限制,它应该是可以的。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的回答。

    例如、PCM5142数据表的电路图将10uF 电解电容器列为 DNP、因此我想知道 PCM5101A 是否也可以为 DNP。


    您能告诉我为什么 PCM5142是 DNP 吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、  

    它完全取决于电源和电路板。 在 EVM 原理图中、所有 10uF 都是 DNP、   这些电源似乎已经具有良好的稳定性(有一个100uF 连接到3.3VA 电源开关)。 在 EVM 上 、它们会对引脚处的所有10 μ F 电容(包括 LDOO)进行 DNP。  由于 LDO 的 稳定性只有0.1uF、因此在 这种情况下保留10uF 不会出现任何问题。  

    此致、

    Arash