This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:关于启动和关断序列

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1470009/lm4950-about-startup-and-shutdown-sequences

器件型号:LM4950

工具与软件:

嗨、团队:

该器件是否分别定义了启动序列和关断序列?
我对可能破坏它的任何条件感到关切。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ryu、  

    要在 LM4950上实现无缝上电或断电方案、请注意 HW cfg 和到关断引脚的信号路径。  

    DS 的第18页介绍了由关断引脚控制的"中等电源关断"功能。 只要满足特定的要求、就可以轻松地在上电和断电之间切换。  关断引脚电压应介于2V 至 Vdd/2之间。 要关断 IC、必须进行正确的 GND 连接才能将其关断。 到这个引脚的足够低的 GND 路径应该允许大约40uA 至80uA 的电流通过关断引脚作为'ISD'。 我在下面附上了 DS 的图像。 如果不满足此要求、器件将不会响应关断请求并异常操作。 微功耗部分探讨了可以考虑的不同关断引脚配置。 上电既可以简单到只需切换开关、也可以在高/低状态之间切换。

    要考虑的其他事项是 Cybass 和 Cin 值。 在"优化卡嗒/爆裂声降低性能"部分、正确的组合将确保关闭或上电期间的喀哒声和噼啪声更少。 您需要足够高的 Cbypass 电容器和较小的 Cin 电容器来反映您的应用中所针对的闭环增益。 还有关于 CBYPASS 的选择如何影响接通时间的信息。 我在下面附上了图片。

    -------------------------------------------------------   

    预期的 ISD;关断引脚的相应高电平和低电平状态。

    如何正确选择 Cin 和 Cbypass。

    基于 Cybypass 的开通时间。

    希望这能为您提供有用的信息。 请分享您的终端设备和客户。  

    此致、

    Ore.