Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我对编解码器 TLV320AIC3104-Q1的 共模电压有疑问。 数据表中显示它有四个共模电压电平、分别为1.35V、1.5V、1.65V 和1.8V。 是否有任何关于这些电压在温度范围(-40°C 至+85°C)内变化的数据或其他规格?
此外、根据数据表、共模电压是带隙基准。 这是否意味着它们没有编解码器电源电压的变化、例如 AVDD、DVDD、DRVDD 和 IOVDD? 或者、如果它们会受到电源电压变化的影响、那么共模电压将有多大的变化?
感谢您对上述问题的帮助。
谢谢。