This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:编解码器的变化#39;共模电压在温度与电源电压范围内的变化如何?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1463161/tlv320aic3104-q1-what-s-the-variation-of-the-codec-s-common-mode-voltages-over-temperature-and-supply-voltages-changes

器件型号:TLV320AIC3104-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我对编解码器 TLV320AIC3104-Q1的 共模电压有疑问。 数据表中显示它有四个共模电压电平、分别为1.35V、1.5V、1.65V 和1.8V。 是否有任何关于这些电压在温度范围(-40°C 至+85°C)内变化的数据或其他规格?  

此外、根据数据表、共模电压是带隙基准。 这是否意味着它们没有编解码器电源电压的变化、例如 AVDD、DVDD、DRVDD 和 IOVDD? 或者、如果它们会受到电源电压变化的影响、那么共模电压将有多大的变化?

感谢您对上述问题的帮助。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yali、

    是的、带隙电源在很大程度上能够抵抗电源电压的变化。 因此、无论电源发生何种变化、共模值都应该保持稳定。

    我已在内部发送了一封邮件、以查看我们是否有该温度数据。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff! 希望您可以找到一些 温度数据。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yali、

    遗憾的是、我们没有共模电压变化的温度数据。 我们从未听说过客户有此问题、而这款设备一直深受我们的欢迎。 我认为您可以对此充满信心、当然、如果您有任何问题可以联系我们。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供的信息。 我将使用芯片并在过热条件下测试它。  

    谢谢。

    Yali