This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:无法在 PPC3上查看 TAS5825M EVM 应用?

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1468921/tas5825m-can-not-see-tas5825m-evm-app-on-ppc3

器件型号:TAS5825M

工具与软件:

你(们)好  

我的客户已获得如下批准、但在 PPC3中、我们无法看到 TAS5825M。 有没有什么步骤,我们错过了,这解决了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PY:

    我已在 PPC3中安装了 TAS5825M、但该模块会显示消息"Access Denied"。

    我的 PPC3版本是3.2.1、TAS5825M 版本是3.1.14。 我已重新登录并切换到新浏览器、但未解决问题。

    如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    您的 PPC3上似乎显示了设备应用、但该应用的访问权限被拒绝? 您能否"注销"并查看您是否可以进入应用程序? 如果这样可以解决问题、请告诉我。

    此致、

    Nayeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nayeem:

    感谢您的答复。 我在退出时得到图1中所示的结果、然后 TAS5825M 可以输入配置。 但为什么在我登录时出现"Access Denied"(访问被拒绝)消息? 如何解决此问题?

    出现感叹号消息、如图2所示。 但是、当我尝试选择红色感叹号时、会出现图3中显示的结果。 按"OK"(确定)后、红色感叹号仍然存在。 如何解决该问题? 您能否提供最新版本? 目前、我安装的 TAS5825M 版本是3.1.14。

    图1  

    图 2

    图 3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    我最后也看到了同样的问题 我来咨询我们的 PPC3开发团队、稍后我将与您联系。 我可能需要几天时间才能找到解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    我们找出了导致登录后"访问被拒绝"的问题。 这一问题尚未得到解决、但我们正在努力解决。

    但是、对于此特定设备应用程序、我们刚刚推送了最新版本、即  3.1.15.如果转至以下链接下载 tar.gz 文件并再次安装、则应能够使用最新版本、并且 红色感叹号应消失。

    https://www.ti.com/secureresources/TAS5825-SW

    所有这些更新应在您登录时自动执行。 但我们仍在努力解决该问题。 希望您现在都已设置好这个最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nayeem:

    感谢您的答复。 我已安装 TAS5825M 版本3.1.15、然后解决了红色感叹号问题。
    关于登录问题、我期待您的解决方案。

    此致、

    LEO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    很高兴它为你解决了。 登录问题是一个单独的问题、不会阻止您使用该工具或配置您的放大器。 我们可能需要一段时间才能解决该登录问题、因为我们到目前为止还没有任何解决方案。