This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3212:音频编解码器 IC 建议

Guru**** 2814475 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5112, TAD5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1469959/tlv320aic3212-audio-codec-ic-recommendation

器件型号:TLV320AIC3212
主题中讨论的其他器件:TAD5112、TAC5112

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找可以支持以下应用的音频编解码器 IC。

请在 TI 产品中推荐合适的产品。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    方框图未显示麦克风或模拟输入接口。 您需要编解码器还是 DAC?

    您可以查看 TAC5112或 TAD5112。 器件性能相同、但分别为编解码器和 DAC 型号。

    谢谢!
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    无需仅麦克风输入的扬声器。

    TAC5112和 TAD5112具有 TDM、I2S、LJ 接口。 但我需要另一个接口、如 PCM 或 SPI 等。

    谢谢你

    Mung Hun Han

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mung:

    TDM、I2S 和 LJ 都是形式的 PCM 编码。

    此器件上提供 SPI 来获取控制信息、但不提供音频信息。

    此致、
    Jeff McPherson