This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6204A1:扬声器放大器电路

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6204A1, TPA2026D2, TPA3111D1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1469596/tpa6204a1-speaker-amplifier-circuit

器件型号:TPA6204A1
主题中讨论的其他器件: TPA2026D2TPA3111D1TINA-TI

工具与软件:

我正在寻找 tpa6204a1的替代产品。 该电路用于驱动扬声器。 输入是模拟的、优选 AB 类放大器、但也可以考虑 D 类放大器。
如果我没记错、我认为放大器的输出功率应该要高于扬声器的额定输入功率。 输出功率可能约为6W 或7W。

扬声器规格:
额定输入功率为3W
最大输入功率4瓦
阻抗8欧姆

感谢您帮助为这款扬声器选择合适的功率放大器。 如果您需要任何进一步的详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rabah、  

    在 TI.com 上、导航至音频扬声器放大器产品系列。 我已经用粉色圈了如何到达这里。

    我将负载和输出电源滤波器设置为符合您的扬声器规格、TPA2026D2将是一个不错的选择。   

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    我附上了一张用于指南的图像。

    我希望我能够提供帮助。

    此致、
    内核

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、

    我找到了合适的功率放大器(TPA3111D1)并且它有一个 PSPICE 模型、这一点非常有用。 如何使用 TI 提供的库在 LTSPICE 上创建 TPA3111D1的模型、因为该模型具有多个子卡?
    我可以创建所有的分支,但我不知道如何把它们连接在一起。
    或者我应该更改代码来创建一个模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rabah、  

    本主题的范围涵盖了 针对 TPA6204A1的替代建议。

    至于可用的 TPA3111D1 SPICE 模型、我们仅支持 PSpice 模型和 TINA 模型、而不支持 LTSPICE。  

    TINA-TI 是一款易于使用的工具。 使用 本指南 开始进行了解。

    我使用 TPA3111D1 TINA-TI 参考设计运行了快速瞬态仿真。

      

    我希望这能为您提供有用的信息。

    此致、

    Ore.