This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:如何通过 i2c 读取 TAS5825M 数字增益?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1474786/tas5825mevm-how-to-read-tas5825m-digital-gain-via-i2c

器件型号:TAS5825MEVM

工具与软件:

您好!

我是一个新手程序员。

我已经完成了如下所示的数字增益编写。

我需要反向读取它。 我怎么能做到这一点?

是否有任何相关文档?

我可以将 w98更改为 r99吗?

我是否需要阅读书籍和页面? 我只需要读取增益值。

W 98 00 00
宽98 7f 8c
W 98 00 0b
W 98 0c 00 80 00 00
W 98 00 00
宽98 7f 8c
W 98 00 0b
W 98 10 00 80 00 00

w 98 0c 00 80 00 00:我刚刚读了这个寄存器。 结果是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、下面的代码可以帮助您读取这些值。

    W 98 00 00 #start to switch book
    W 98 7f 8c #切换到 book8c
    w 98 00 0b #切换到 page0b
    R 98 0c 04从0c 读取4个寄存器'的值
    R 98 10 04  #从0c 读取4个寄存器'的值

    请参阅

    谢谢

    Jesse