This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:是否可以从外部为 VNEG 供电?

Guru**** 2813515 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, PCM5242, PCM5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1476143/pcm5242-can-vneg-be-supplied-externally

器件型号:PCM5242
主题中讨论的其他部件:PCM5102A、、 PCM5100

工具与软件:

你好

我想知道是否可以 向 VNEG (引脚9)提供-3.3V 电压、并让 CPVDD (引脚5)、CAPP (引脚6)、CAMP (引脚8)悬空

我在 PCM5102A 上刚刚找到另一个在线应用、似乎可以正常工作。 不确定它是否也能在 PCM5242上正常运行

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

     理论上,如果你不给该模块加电,那么 VNGE 引脚 处于空闲状态,你可以提供一个外部电压。 但是、如果没有内部原理图、就很难确定是否存在风险、尤其是这里的保护电路是未知的。  我想如果它能用于 PCM5100、我看不出有什么理由认为它不能用于 PCM5242 、很可能它们都 在内部使用相同的电荷泵。

    此致、

    Arash