This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:最小负载阻抗

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3244, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1475171/tpa3221-minimal-load-impedance

器件型号:TPA3221
主题中讨论的其他器件:TPA3244TPA3118D2

工具与软件:

你好

网页(https://www.ti.com/product/TPA3221)上的 TPA3221产品详细信息部分 表明最小负载为1Ohm、但数据表中未明确提供。  

您能否告诉我1欧姆电阻器是否实际用于负载以及处于何种工作模式(PBTL 或其他模式)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们不建议使用1欧姆作为负载。

    因为它会使 oc 发生非常容易。

    DS 中的1 Ω 仅用于测试峰值 oc 电流。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    您是指错误的 OC 警报条件还是真实的警报?  

    对于每种工作模式(SE、BTL、PBTL)、您建议使用多大的最小阻抗?

    对于 TPA3244等其他 IC、可以在 SE 中使用1.5 Ω、在 PBTL 中使用1.6 Ω、还是不建议使用? 同样的问题也与 TPA3116有关。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曾先生

    通常最小扬声器负载为3欧姆。 当变化为10%时、最小值约为2.7欧姆。

    低于该值、我们就没有这方面的经验。 此外、在这种情况下也没有强大的验证数据。

    客户必须自己核实这种情况。

    需要考虑两点:

    1. OC 问题。  

    2.散热问题。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    我必须说,我有点惊讶地听到(阅读)这. 没有强大的验证数据是什么意思? 根据 TPA3118D2数据表(请参阅下面的屏幕截图)、它们可以在低至1.6欧姆的负载阻抗下工作。 这种说法是否错误、并且建议的条件与这些不同?  

    另外、在查看数据表文档时、我可以找到很多在 RL=2 Ω 时绘制的图(例如图 20-24)。  

    请说明 TI 对此 IC 的实际建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、曾先生

    如果数据表中描述了最小负载、则务必要对其进行验证。

    我的意思是、在我们的一些器件中、我们尚未在 DS 中写入最小负载。 那么对于这些器件、通常不建议使用1欧姆或2欧姆。

    总之、如果我们的 DS 放置的是最小负载电阻值、那么这个值是可以使用的。

    否则、我们不建议将其作为我在上一次评论中解释的原因。

    谢谢

    Jesse