This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:已更新音频编解码器概述?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1474771/tac5112-updated-audio-codec-overview

器件型号:TAC5112

工具与软件:

您好! 我对了解 TI 的音频编解码器感兴趣、但对所有的产品感到有点不知所措。 我找到本文档:
https://www.ti.com/lit/ml/slyw043/slyw043.pdf?ts = 1739718200780&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

这非常有用。 但是、它未提及任何 TAC 系列编解码器。 我想知道是否存在包含这些产品的本文档的更新版本?  

具体而言、我有兴趣了解它们中是否有任何一款都具有以地为中心的耳机输出。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是我们在美国的团队的假期。我们将在周二与您跟进。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尚未更新器件指南以包含这些器件。  

    设备不支持以地为中心的耳机。 您将需要对信号进行交流耦合以返回到中央接地端、也可以进行伪差动设置、其中负输出设置为共模并用作耳机的虚拟接地、从而无需使用交流耦合电容器。

    在下面的寄存器中、位1设置输出1上的输出共模电压。 输出2也有一个寄存器。

    此致、
    Jeff McPherson