请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA2010D1 工具与软件:
嗨、团队:
我看到 Tj 和 Ta 都是-40到85摄氏度、这让我感到困惑。
一般来说、Tj 将高于 Ta、请帮助澄清什么 Tj 是正确的。
我的客户想知道5V PVDD 和2W 输出的 TC。

谢谢、此致、
老虎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我看到 Tj 和 Ta 都是-40到85摄氏度、这让我感到困惑。
一般来说、Tj 将高于 Ta、请帮助澄清什么 Tj 是正确的。
我的客户想知道5V PVDD 和2W 输出的 TC。

谢谢、此致、
老虎