This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1:TPA3112D1PWPR

Guru**** 2589490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1474296/tpa3112d1-tpa3112d1pwpr

器件型号:TPA3112D1

工具与软件:

大家好、团队成员:

在我的新设计中、我打算使用 TPA3112D1PWPR 单声道 D 类音频功率放大器。

D 类差分扬声器输出(CPU 以8 Ω 电阻提供800mW 功率)将用作功率放大器的输入。

将被施加到 TPA3112D1PWPR 的电压为12V。 请查看规格、提供反馈并验证随附的原理图。

此致、
Chithraj S.

e2e.ti.com/.../TPA3112D1PWPR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chithraj、  

    以下是我对原理图的评论:

    • 我将 PVCC 引脚16和15配对在一起、并将 PVCC 引脚27和28配对。 它们上应该有单独的去耦电容器。 可以在 EVM UG 中找到这方面的示例。 我在下面有一个用于指南的图像。
    • 如果输出终端与 SPK 相关、您可以添加 LC 滤波器去耦电容器。 铁氧体磁珠和电感器也是如此。
    • 串联到扬声器输入端子的电容器是不错的选择。 这会阻止直流电压进入扬声器。
    • INN 和 INP 需要交流电容器。
    • 确保对 SD、GAIN0、GAIN1和 FAULT 引脚使用建议的电压限值。
    • AVCC 上的100k 则无法让电流轻松流入器件。 如果可能、请使用10 Ω 电阻器。

    EVM UG 提供了如何配置 TPA3112D1的完美示例。  

    --------------------------------------------------------

    图像:

    如何连接 PVCC 线路。

    我希望这对您有所帮助并能提供有用的信息。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供 EVM 用户手册和全面的审查。

    原理图中名为 C480、C481、C482和 C483的去耦电容针对引脚15、16、27和28单独放置。

    这将在设计 PCB 时考虑在内。

    根据 EVM 原理图、GAIN0和 GAIN1引脚电压受到100K 的限制。

    此外、MCU 还会控制 GAIN0和 GAIN1引脚。

    当放大器在 SD 引脚处于低电平的情况下完全关断时、您能否确认电流消耗?

    此致、
    Chithraj S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chithraj、  

    以下是我的评论:

    • 为了获得良好的音频性能、建议使用缓冲器。 我在下面附上了一张图片。
    • R1和 R2是连接到 PVCC 的100K 上拉电阻器。 这种组合为增益引脚提供了一个小的灌电流。 只要输入信号满足电压和电流要求、MCU 就应该能够控制这些引脚。 在下面查找图像。
    • 根据 DS、使用 SD 引脚时、电流消耗为400uA。

     

    --------------------------------------------------------

    图像:

    增益引脚的电流和电压要求。

    缓冲器

    我希望这一答复能为您提供有用的信息。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的推荐。

    我将在我的设计中使用相同的驱动器。

    我要再次感谢你的宝贵帮助。

    此致、
    Chithraj S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 该主题已关闭。  

    此致、

    Ore.