This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:启用展频时的噪声

Guru**** 2927350 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1469677/tas5825m-noise-when-spread-spectrum-activated

器件型号:TAS5825M

工具与软件:

您好!

我们在板上实现了一些 TAS5825M、并且在激活展频时、某些放大器会产生过多的输出噪声。  

我们改变展频值、就可以降低噪声。 禁用展频后、噪声恢复到正常状态。

展频 = 300µVrms μ V 时的噪声

无展频的噪声= 50µVrms μ V

每个放大器上的增加比率不同、6倍的增加比率看起来很大、这是正常的吗? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿皮埃尔、  

    感谢您来到 e2e 解答您的问题。 请分享原理图以供进一步评估。  

    此致、
    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿皮埃尔、  

    我仍然鼓励发送原理图供大家审阅。 比较提供的噪声级别、务必要了解展频(SS)特性通常会在更宽的频带上扩展占用窄带的频率。 这是为了提高 EMI 性能。 任何频率下的带宽增加都会向 IC 的音频频带中引入噪声、因此在启用 SS 时、噪声值会更高。

    我会尝试减小频谱三角频率和频谱范围、同时观察本底噪声。 在寄存器映射中、找到 reg x6C。 下面的图像描述了如何配置这些参数。

    --------------------------------------------------------   

    x6C 中配置 SS 的寄存器位。

    regx6C 的寄存器映射定义。

    我希望这能为您提供有用的信息、如果需要有关此应用或其原理图的更多支持、请在该主题中分享。 查看另一个 提到展频使用折衷的 e2e。 预计频谱中会有更多的噪声、配置规格可以改变空闲通道本底噪声。

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的响应、您可以找到下面的原理图。 在布局中有什么办法可以避免这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿皮埃尔、

    感谢您提供原理图、留出时间到明天再解答。

    此致、
    Ore.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿皮埃尔、

    原理图看起来很好。 要进一步调查空闲通道本底噪声的这一显著差异、请分享有关设置的 I2C 部分的更多信息。  

    目前正在使用 IC 上的哪些流程? 如果您可以在.txt 文件中提供当前寄存器设置/转储、其中显示了 IC 中启用的功能、那将会很有帮助。 如有可能、添加注释以使阅读更轻松。

    不同的工艺流程似乎会增加本底噪声。 除了 SS、是否启用了其他功能? 提供 IC 当前正在运行的寄存器转储。 最好是 w xx xx xx xx 格式(如果可能)、请在下面找到示例。 添加足够的注释并在此处列出该线程中用于 快速调试的功能。

    ---------------

    可在最终轻松复制的读取和写入格式示例

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿皮埃尔、

    我有一个测试使用的是已启用 SS 的 PPC3 GUI。 这是我观察到的本底噪声值。  

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿皮埃尔、  

    如果没有更新。 我想我们可以得出结论、在 IC 上启用不同的处理流程会显著改变本底噪声、并且我提供了一个图像、显示了仅启用 SS 时的本底噪声。 对于您的终端上的进一步实验、您可以在启用和禁用 IC 上的不同音频处理流程的同时观察本底噪声值。  

    我会认为这个线程结束了。  

    此致、

    Ore.