This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:CAN##39;t 运行良好

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1469222/drv2700evm-hv500-can-t-work-well

器件型号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他器件:DRV2700

工具与软件:

尊敬的 Sydney:

感谢你的帮助。 所以很抱歉,因为我在圣诞节假期后被占用了。

以下图片是我可以为解决问题提供的内容。 另外、对于压电圆盘、我以前使用了电容为8.4686 nF 的电容器、以及另一个 为 0.8077 nF 的电容器。

如果您需要我这边的更多信息、请随时咨询我。

此致!

Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:  

    没问题! 希望你有一个美好的新年。  

    这里的应用是什么? 是用于触觉吗? 通常、触觉应用的频率要低得多。 您以高频率运行并具有大占空比、因此器件可能会达到其限值。  

    您可以尝试在大约100Hz 和50%占空比下使用吗?  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sydney:

    感谢您发送电子邮件!

    我尝试了您提供给我的参数、请看下面的照片。 但是、它也无法正常工作。 另外、我还使用电表测量了压电式驱动器的输出端的电压。 它显示为零。 因此、我想知道这是否是短路问题?

    谢谢!

    Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:  

    从屏幕截图中看、我认为您的电路板没有连接到 GUI。 GUI 底部应显示 EVM 名称。 您必须先按左上角的 CONNECT。 您可能需要按"CONNECT"(连接)旁边的下拉菜单来选择其他选项、或者更新其仍无法连接的固件(Help (帮助)-> update firmware (更新固件))。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 我再次尝试,它是有效的!! 非常感谢!

    我想提出一个有关如何在 GUI 中选择频率和功率的问题。 我还记得我上次提供了电容、您知道如何决定频率。 有没有任何公式可以用于计算? 请帮我解决这个问题。

    谢谢!

    Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan:  

    很高兴听到。

    DRV2700数据表中的图形显示了不同电容负载下的最大输出流。 不过、这些器件采用典型配置、适用于 DRV2700、而不是反激式。  由于电压电平增加、反激式配置的要求将更严格、但数据表图将是一个良好的起点。 对于反激式配置、下图显示了最大输出电流、此类电流在此处也很有用。

    DRV2700EVM-HV500用户指南:
      

    DRV2700数据表:

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 问题迎刃而解!