This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3245:向 GVDD 和放大器提供12V 电压;VDD 使用始终开启的外部 PSU

Guru**** 2582585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3245, OPA1612, DRV134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1475599/tpa3245-supplying-12v-to-gvdd-vdd-using-external-psu-that-always-on

器件型号:TPA3245
主题中讨论的其他器件: OPA1612DRV134

工具与软件:

您好!

目前正在阅读 TPA3245 EVM 用户指南和数据表。
此器件的电源树由 PVDD、+12V 和+3.3V 组成。

现在、我正在考虑使用12V 和3.3V 的外部电源。
我的问题是:

这些12V 和3.3V 电压能否通过始终开启的电源供电?
基本上只有将要打开和关闭的 PVDD、但 GVDD 和 VDD 引脚将始终具有12V 电压、以及用于故障的3.3V 电压 OTW_CLIP 指示器(指示器电路与 EVM 相同)。

如果我始终为 GVDD 和 VDD 保持12V 电压、是否会影响内部上电复位电路/机制? 此外、它是否会在每次 PVDD 下电上电期间产生可闻失真?

谢谢!
Salwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Salwa

    让我澄清几点:

    您是说您将向 gvdd/vdd 提供12v。

    3.3V 至 DVDD。

    pvdd 可能是12v (on)和0v (off)?

    如果是、我不建议这样做。

    因为我知道、这会产生噼啪噪声。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我在下面附上一些草图以说明我的问题

    只有到 PVDD +30V 的电源将是可切换的(打开-关闭开关)、而+12V 和+3.3V 将始终打开。 这3个电压来自同一外部 PSU (多输出 PSU)。

    这种布置是否会对器件产生负面影响、例如干扰内部启动序列或在每次 PVDD 下电上电时产生可闻失真?

    此致、
    Salwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Salwa

    非常感谢您提供相关信息。

    不得不说、TI 不建议这样的控制。

    pvdd 会突然被移除、这可能导致输出产生一些噼啪噪声。

    尤其是在器件正在播放时。

    我们仍然建议遵循以下断电序列。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢您的建议。 我将遵循这项建议。

    另一个问题是、您可以参考一些 TI 文档、了解 SE 到平衡信号转换的不同方法吗? 我记得有一些关于这件事的文档,但我找不到它。 我想在 EVM 上构建 SE -> BAL 电路并将其与为此目的而设计的一些 FDA 进行比较 、例如 OPA1612/1632、甚至是 DRV134。

    谢谢!

    Salwa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2月您好

    "你是说是你的?"

    https://www.ti.com/lit/wp/sloa290a/sloa290a.pdf?ts = 1740100392918&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    希望它能对您有所帮助。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salwa:

    我还在这两个文档中找到了有关从单端输入到差动输入到放大器的信息。

    www.ti.com/.../sbaa265a.pdf
    www.ti.com/.../slaa719.pdf

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse & Ramsey、感谢您的链接。